This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168:INA168输出栏杆稳定性

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429595/ina168-ina168-output-railing-stability

器件型号:INA168

工具与软件:

我在电流从0摆动到3A 的应用中使用 INA168。  INA168由+5V 电源供电。  共模电压大约为+43V。  我使用0.1欧姆的感应电阻器、 仅关注0mA 到500mA 范围。  如果我将 OUT 引脚上的电阻器设置为尽可能地提高来自-500mA 的电压、那么很显然、在电流大于500mA 输出电源轨时。  即使在电流为3A 时、Vin 引脚之间的差异也不会超过0.3V。  使用 Spice 时、输出电压在电源轨条件下似乎保持稳定、并且一旦电流再次降至500mA 以下、输出电压就会恢复。  我的问题是、这种情况是否可行?

谢谢、Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将很快回答您的问题。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    欢迎来到论坛。 请原谅周末的延误。

    是的、总的来说、还可以。 但是、您应调节分流电阻器、使在500mA 下 Vout <= 4V (请参阅数据表中的"电压输出摆幅"规格、这会通知线性输出范围)。

    对于低端电流范围、这完全取决于您在尽可能低的检测电流电平下所需的精度。 在整个温度范围内、最大输入失调电压为 Vosi = 2mV。 所以偏移误差(eVosi %= Vos Vshunt*100)。

    通过执行单点系统校准可以抵消失调误差、这对于 INA168来说很困难、因为它是单向器件、因此需要精确的负载电流。 但是、您可以通过添加精确的电流源或使用电阻器将 Vout 上拉至 VS 来将输出偏置到某个线性区域(~50mV 至100mV)、从而解决该问题(请参阅数据表的第8.2.3节)。

    此致、

    Peter