This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:LM5041环路计算

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428346/lm5041-lm5041-loop-calculation

器件型号:LM5041

工具与软件:

Dears、

我的客户四方是非常重要的铁路客户。 现在客户选择 LM5041用于铁路运输项目。 随附的是 LM5041降压级联推挽式拓扑电路图。 如何在此拓扑中执行环路计算?

非常感谢!

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 尝试使用 LM5041产品文件夹中提供的 TINA 模型进行交流建模
    2. 尝试下载并使用 TI Power Stage Designer 、并建议尝试使用控制环路建模工具

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI Power Stage Designer 不提供 LM5041降压级联推挽式拓扑。 TI Power Stage Designer 无法确定 LM5041降压级联推挽式拓扑的控制环路参数。 是否有其他方法可以确定 LM5041降压级联推挽式拓扑的控制环路参数?

    谢谢!

    Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过以下方式进行操作:

    -假设推挽在100%的占空比下工作,那么您可以将所有次级侧电容器和负载连接到初级侧。 这样就省去了变压器、您得到了典型的降压转换器。

    -使用典型的降压设计程序来设计它的相位和增益裕度。