This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:IB 对斩波器运行的影响

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188, OPA2187, OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430351/opa2187-ib-on-chopper-operation

器件型号:OPA2187
主题中讨论的其他器件:OPA188、、 OPA187

工具与软件:

你好的支持团队。

技术白皮书的第12页介绍了 OPA188在斩波器工作期间的偏置电流瞬态特性。

您能否提供 OPA2187的数据?

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa,

    下面是用于制作 中表5-1的测量值  优化斩波放大器精度.  幻灯片2显示了使用的测试配置。  幻灯片3显示了用于捕获与您希望看到的波形类似的交流测试。  幻灯片4显示了用于编制表5-1的直流测量结果。  幻灯片5和6展示了该器件的示波器捕获。   请注意、这些测量的增益为121V/V、如幻灯片3上的电路所示。  该数据支持的结论是 OPA187的偏置电流瞬态比 OPA188小得多、并且该器件可与大多数斩波放大器相比具有更高的源阻或反馈阻抗(即失调电压在高达100kΩ 的阻抗下基本上不会受到影响。

    此致、Art Kay

    e2e.ti.com/.../OPA187_2D00_chopper.pdf