This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:最大电流消耗

Guru**** 2770415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430242/ina213-max-current-consumption

器件型号:INA213

工具与软件:

我想知道 INA21X 的最大 V+流耗。 使用一个100mA LDO 作为30 x INA21X 的电源是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    静态电流可以在数据表的电气特性表中找到。 有一个标记为"电源"的部分详细说明了器件的最大静态电流消耗:

    除此之外、器件还需要向用于读取电压输出的任何外部电路提供电流、但这将远低于100mA。 您建议的 LDO 将能够为该器件提供足够的功率。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV