This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3801EVM:我按照说明为芯片上电、但在 SENSE 中可以检测信号 I INPUT、但 OUT 未输出信号。μ V

Guru**** 2813155 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430247/tlv3801evm-i-followed-the-instructions-to-power-up-the-chip-but-in-sense-could-detect-the-signal-i-input-but-out-did-not-output-a-signal

器件型号:TLV3801EVM
主题中讨论的其他器件:TLV3801

工具与软件:

您好、TI 工程师。 我按照说明为芯片上电、但在 SENSE 中可以检测到信号 I 输入、但 OUT 未输出信号。

我考虑了可能的问题:

1.芯片加电时连接了 VEE 的电源1的正极和 VCC 的电源2的负极。 我不知道这是否正确

该手册提到"验证连接到 IN1+_SENSE、OUT1+和 OUT1-的电缆具有匹配的长度和阻抗。 如有必要、请执行任何偏斜消除。 将函数发生器(50 Ω 端接)设置为在10 MHz 下产生400mVpp 的方波输出、直流失调电压为0V。 禁用信号发生器输出。 将信号发生器输出连接到 IN1+。"、

我不知道这个匹配长度意味着什么? 但我的 in1+dsense 有输出、因此为什么不是 out+/out -输出? 400mVPP 指的是什么电压?

3.如果我的芯片坏了,我该如何测试我的芯片是否坏了? 是什么导致了它的损坏? 芯片上电过程中按照说明进行电流限制、射频输入信号功率低于-10dBm

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iuo  

    很遗憾听到你的斗争。  
    VCC 为正电源、VEE 为负电源。  
    如果您将它们反转、可能已损坏器件。  
    请确认您的电路正确无误并测量静态电流、看看它是否与数据表中的典型值相匹配。 否则、会损坏器件、需要更换器件。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我、了两个直流电源、将直流电源1设置为输出电压2.5V、并将正极连接至 VCC;将直流电源2的输出电压调节至2.5V、将负极端子连接至 VEE、以提供手动 中指定的-2.5V 电压、我认为这应该与您的响应一致。

    但我不知道如何连接直流源1的负极和直流源2的正极、因此我将它们连接在一起、然后限制两个直流源的电流。 两个直流电源的电流之和小于60mA、这与说明一致。
    我想问一下、此类电路连接是否有任何问题? 它是否会导致芯片烧毁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    src 1的负极和 src 2的位置需要连接到 EVM 的 GND、该 GND 会将此电压施加到 tlv3801的 GND 引脚。 应在20mA 范围内测量。