This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:外部输入衰减器在较低频率下会产生 PGA855问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430637/pga855-pga855-issues-at-lower-frequencies-with-an-external-input-attenuator

器件型号:PGA855

工具与软件:

您好!

我们正在设计一款在 PGA855输入端具有外部无源衰减器的产品、用于处理超出 PGA855处理能力的更高电压信号。 但是、我们发现、通过外部输入衰减器处理较低频率时、PGA855会存在问题。 我不能公开披露更多细节。 TI 支持人员是否可以提供一封电子邮件以便我们可以私下讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的导航、

    我很快会通过私人消息与您联系。

    谢谢。此致、

    Luis