This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:什么是特定温度?

Guru**** 2913430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430457/opa2188-what-is-specific-temperature

器件型号:OPA2188
Thread 中讨论的其他器件: OPA188

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我的客户正在评估 OPA2188并找到指定的温度规格。 额定温度是多少? 它与工作温度之间有何区别? 它能否在额定温度之外但在工作温度范围内运行? 谢谢!

BR、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    Unknown 说:
    什么是指定的温度? 它与工作温度之间有何区别? [报价]

    额定温度是指数据表中运算放大器的性能特性、如下所示。 这些性能数据是在额定温度范围内得到保证的。  

    建议在以下温度范围内运行该器件。

    在额定温度范围之外、OPA188也可正常工作、但性能可能与上表中所示的方法有偏差。 换句话说、典型值和最大值 性能数据无法得到保证、OPA188仍可在低至-55°C 或在+105°C 至+125°C 的温度范围内运行  

    Unknown 说:
    它能否在额定温度以外的工作温度范围内工作? [报价]

    有。 在额定温度范围之外、OPA188也可正常工作、但性能可能与上表中提供的参数有所偏差。 换句话说、典型值和最大值 性能数据无法得到保证、OPA2188在-40°C 的温度下仍可在低至-55°C 的温度下运行、并可在+105°C 至+125°C 的温度范围内运行  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您发送编修。  

    BR、

    维多利亚