This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:TLV9064输入压降

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430257/tlv9064-tlv9064-input-voltage-drop

器件型号:TLV9064

工具与软件:

我有一个连接 TLV9064的电路。 输入偏置、输入失调电压和其他注意事项似乎没有问题、但在输入和 Vin 之间进行测量时、我们无法确定有大约50mV 的压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约150nA 的电流 MΩ R1、这就像是 Vin 和 GND 之间1k Ω 电阻器的作用。 您的示波器探头的输入阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    Clemens 有正确的想法,仔细检查您的探头的阻抗。 通过在输出端添加探头阻抗、它将与 Riso 电阻器(R6)相互作用、并在输出端产生压降。  

    您可以使用仿真电路运行仿真、方法是将探针的阻抗接地、查看其是否会产生类似的压降。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的问题。 我将信号直接连接到示波器、是的、它只有1M。 它解释了问题所在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    很高兴我们能够提供帮助!  

    此致、

    Robert Clifton