This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2221:下一代产品推荐

Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9101, TLV2221, TLV9041, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431428/tlv2221-next-generation-product-recommendations

器件型号:TLV2221
主题中讨论的其他器件: TLV9041TLV9001、TLV9101

工具与软件:

TI 人好

我的医疗客户使用 TLV2221作为 ECG 信号 跟随器运算放大器。

功能。 产品,他们想要升级 AMP 需要低功耗,低噪声,高 CMRR ,更好的性能比 TLV2221。

您能给我 一些建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、玉溪、

    客户是否需要12伏电源电压? 还是低压应用? 我们还没有符合此规格的下一代更高电压的放大器、但是 TLV9041或 TLV9001可以满足低压放大器的这些需求。

    否则、次优器件是 TLV9101、但该器件的 IQ 高于 TLV2221。

    此致!
    Jerry