This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2182:输入误差的设计问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426341/opa2182-design-question-of-input-error

器件型号:OPA2182

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、客户遇到了有关 OPA2182的设计问题:

OPA2182的输入来自 光电二极管输出、电流信号、他希望使误差越来越小、但对于 TI OPA2182应考虑哪种规格?

  • 输入失调电压
  • 输入失调电流
  • 输入偏置电流

我认为主要影响是偏移电压。 我想再次与您确认一下。

您能在此处帮助提供您的专业建议吗? 并进一步解释原因。 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    1) 1)如果可用、您能否提供原理图、包括光电二极管偏置连接和可用的运算放大器电源  

    2) 2)请说明光电二极管的最小和最大电流范围;以及应用中所需的分辨率。

    3) 3)请提供光电二极管结电容和/或光电二极管数据表(如果有)

    4)请告知我们应用中所需的信号带宽要求

    5) 5)如果可能、还让我们了解 光电二极管电流测量中所需的分辨率/噪声和精度。  

    在大多数跨阻应用中、我们建议使用线性 CMOS 输入或 JFET 输入放大器、因为这些运算放大器可提供最低的输入偏置电流。 根据光电二极管的最小电流范围和光电二极管电流测量分辨率、在某些情况下、输入偏置电流和输入电流噪声可能是主要的误差源。

    OPA2182是一款高精度器件 零漂移(斩波) 放大器。  但是、输入偏置电流不如标准线性 CMOS 或 JFET 放大器低。  斩波放大器具有很多优势、例如极低的输入失调电压(Vos)、超低的温漂和无闪烁噪声。 但是、这些优势是通过使用 MOSFET 开关对输入进行换向的内部校准电路实现的。 需要注意的是、这种校准技术会在放大器输入偏置电流内产生小电流输入瞬态。 这些电流瞬变会增加平均输入偏置电流、并在需要测量小光传感器电流的一些高增益光传感器/跨阻应用中导致误差。

    因此、在大多数精密跨阻应用中、我们建议使用精密线性(非斩波) CMOS 或 JFET 输入放大器。 这些精密放大器仍可提供相对低偏移、低温漂和低噪声、同时具有极小的输入偏置电流和低电流噪声。  

    但是、在了解上述电源以及光电二极管测量要求后、我们可以提供有针对性的运算放大器建议。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的详细答复。

    我已经与客户讨论过、正在等待他的反馈来回答您的问题。

    这需要一段时间、但仍在等待...

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    感谢您、等待客户反馈。

    此致、

    Luis