This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902B:流量焊接曲线(波峰焊)

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431022/lm2902b-profile-for-flow-soldering-wave-soldering

器件型号:LM2902B

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我想了解 以下 SOIC 器件的流量焊接(波焊)概况。

LM324BIDR         

LM2902BIDR       

LM358BIDR

根据过去的 E2E ,它回答了文档"SMT 封装的波焊暴露"。

我应该将其用于我的案例吗?

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1008520/sn74ls86a-about-wave-soldering-profile-for-sn74ls86a

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、请参阅另一个 E2E 中链接的两个文档。 我还将原理图复制在下面、供大家参考。 波动焊接建议取决于封装和引脚数、如下表所示。 SOIC-8封装适用于波焊、且文档中所述条件同样适用。  

    SMT 封装的波峰焊暴露

    表面贴装元件的安装 

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley