This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:传播延迟时间和响应时间之间的差异

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430930/lm339-difference-between-propagation-delay-time-and-response-time

器件型号:LM339

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问传播延迟时间和响应时间之间有何差异。  您能帮助说明一下这两个参数的定义吗? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是没有区别的。 这两个规范具有完全相同的测试条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:

    波塔多……正如克莱门斯所说……他们是一样的。

    它们具有相同的含义。 从输入瞬态信号的一半到输出信号的一半的延迟。 由于采用了新设计和新流程、"B"的响应时间略快。

    要避开下一个问题、您的客户会问...我们不会测试生产中的传播延迟、也不会提供分发数据、因为它不是指定的参数。 如果传播延迟很关键、他们应使用更快的器件、以便不同批次之间的差异不那么重要。