This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:对于 EEG 放大相、您会建议使用哪种仪表放大器?

Guru**** 2815435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA818, ADS1299, INA821, INA128, INA118, INA333, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431178/ina128-what-instrumentation-amplifier-would-you-recommend-for-the-amplification-phase-of-an-eeg

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件:INA821INA118INA333、INA818、 ADS1292、ADS1299

工具与软件:

大家好!

我正在尝试设计 EEG 的预放大相位。 我检查过德州仪器(TI)的几个 Inamp、但我不确定哪一个能确保更好的性能。

我正在考虑的一些选项包括 INA333、INA118、INA128或 INA821。

在数据表中、规格非常相似、但我想知道其中是否有一种更适合 EEG 应用。

如果您有任何其他选择、请告诉我。

此致、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo:  

    [quote userid="610574" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431178/ina128-what-instrumentation-amplifier-would-you-recommend-for-the-amplification-phase-of-an-eeg 数据表中的规格非常相似、但我想知道其中是否有一个更适合 EEG 应用。

    INA333、INA118、INA128或 INA821非常适合 ECG/EKG/EEG 应用。 取决于您的设计要求。  

    如果应用是电池驱动或便携式应用、则 INA333和 INA118可能更合适。  INA333是一款超低功耗 IA。  

    如果使用双电源轨、且功耗不受限制、我推荐 INA821、INA818。

    https://www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2012/2012年09月10日 page-ti-eeg-analog-front-end-declished-noise-more-75%-表示非侵入式脑电波监测.html?keyMatch=EEG&tidearch=universal_search

    https://www.ti.com/solution/electrocardiogram-ecg

    以下是您需要跟踪每个 EEG 应用的性能参数。  

    A.输入阻抗或 Ib

    B.噪声

    C. CMRR (抑制50/60Hz 噪声)

    D. Vos and Drift

    E. PSRR

    F. 收益

    g.输入保护。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rymond、

    感谢您的回答!

    由于此 EEG 适用于便携式应用、因此 我或许应该 使用您提到的 INA333或 INA118。

    此外、我想知道它是否可以在 INA333 + ADS1292中工作、而不是使用 ADS1299。 我之前尝试过没有 inamp 的 ADS1299、但我想考虑太多其他可行架构。

    此致、

    Pablo