This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA340:开路输出级故障

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430020/opa340-output-stage-failure-in-open-circuit

器件型号:OPA340

工具与软件:

您好!  

我有一个截止频率为160kHz 的 Sallen-key 电路、导致带有 RC 滤波器(100Ω- 1nF)的 DSP 输入出现故障。

看起来输出级是唯一的故障(输出像集电极开路一样浮动)、并且输入引脚没有损坏。

我已经尝试对以较低阻抗循环通电的问题进行仿真、以便浪涌电流更大、但我无法获得比1mA 更高的电流、而且测试也不是决定性的。

(有关信息、 +引脚上的输入失调电压为1.5V)

有人知道什么可能导致这种类型的故障吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Loic、

    您在此处显示的是  fc 为1kHz 的二阶 Sallen-Key LP 滤波器-见下文。 请解释您指的是什么"浪涌电流"?  显然没有直流负载电流。

    e2e.ti.com/.../Loic-Sallen_2D00_Key-Circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek

    是的、浪涌电流 是电路开启时的瞬态电流(OPA 必须将输出充电至1.5V)、 我尝试使用 具有较低输出电阻器的较高电流(例如、在纯电容器上)。

     我试图用这种方法解释输出电路的故障。  

    我所寻找的是一种打破输出级、找到在我的板上发生的现象的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Loic、

    OPA340有一个内部短路保护电路、无论您的负载如何、该电路都可以将输出电流限制在50mA 或更低、从而防止对输出级造成任何损坏。 如果 OPA340输出级确实损坏、则很可能是由于 ESD 或过压事件(由于电路上电期间的电源过冲而发生)。  防止出现这种情况的最佳方法是在电源引脚上添加一个击穿电压为5.5V 的瞬态电压抑制器(TVS)。