This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071A:TL071A 的体标不同

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TL071A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431011/tl071a-tl071a-body-marking-different

器件型号:TL071A

工具与软件:

您好!

任何人都可以帮助我识别 TL071A 身体标识的不同之处。 我们之前购买的 TL071A 带有车身标识"071A 25M A77S G4"、但最近我们收到了新的车身标识"071AC 38 ASKL"。 我们发现用于新车身标识的输出引脚6略高于我们使用的现有器件。 我们提供的输入电压约为+/- 12VDC、而使用现有部件时、输出约为+7VDC ~+10VDC。 使用新的车身标识部件、我们观察到输出电压在+9VDC 至+12VDC 之间。 我们进行了 ABA 交换、将身体标识和输出测量结果显示在器件本身之后。

  

我们还比较了这2个器件的引脚与输出引脚之间的电阻、并观察到不同的结果。 我们不确定这种比较是否能告诉我们、新的车身标记与现有零件具有不同的特征。 因此、我正在寻找关于我们在这里观察结果的专家意见。

探头到引脚6 (输出)

PASS (DC:2234)

 

故障(DC:2331)

质量

IC 1

IC 2

IC 3

 

IC 1

IC 2

IC 3

1.

3.029M

3.057M

2.281M

 

其它

其它

其它

2.

其它

其它

其它

 

10米

10米

10米

3.

其它

其它

其它

 

10米

10米

10米

4.

4.160M

4.209M

4.172M

 

6.386M.

5.688M

5.730M

5.

4.160M

4.200M

4.172M

 

其它

其它

其它

7.

5.355M

5.393M

5.669M

 

5.799M

5.799M

5.799M

8.

其它

其它

其它

 

其它

其它

其它

 

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图、并指定两个输入引脚和输出引脚的电源电压和电压。 您是将此器件用作放大器(具有负反馈)还是比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是该器件的原理图快照。 由于 IP 问题、我无法透露所有信息。 我们使用了这个器件作为一个放大器。 以下是有关应用使用和测试使用的电压详细信息。

    对于应用:

    电源电压= 12V、输入-/+ 12V。 输出引脚:+2.46V

    用于测试(电路内测试 Keysight i3070运算放大器测试):

    电源电压= 12V、输入-/+ 100mV。 输出= 7V~10V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新型的 TL07x 器件使用特性稍有不同的新芯片(具有轨到轨输出等变化)。 但是、保证的数据表限值没有变化。

    电路似乎是增益为0.205的反相放大器。 2.46V 的输出对应于−12V 的输入电压、这是正确的。

    信息和通信技术与示意图毫无关系。 请确切指定此测试的作用;听起来好像 i3070尝试强制 TL071A 用作比较器一样。

    请注意、数据表未指定最大输出电压、因此允许新芯片到达电源轨。 另外、您的电路未将 TL071A 用作比较器、因此我怀疑通过 i3070进行的这项测试是否合理。 无论如何、只需更改测试以允许7V 和12V 之间的任何电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samli

    顶部标识是多种不同的器件符号变化。  它对性能的影响为零。 不同的 PCN 改变了开环输出性能。 好消息是、电压得到改善。 更改您的 ICT 限值以接受这一改进。