This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2211A:GBW 的澄清

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431163/opa2211a-clarification-on-gbw

器件型号:OPA2211A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户注意到所列的 OPA2211A GBW 上的某些内容。 数据表显示 G=1时的45MHz 带宽、但80MHz 看起来应该是单位增益带宽、当增益为100时、带宽约为800kHz。

参考的常见问题解答还指出了 G=1时 OPA2211A 的80MHz 带宽。 您能帮助我们澄清一下吗? 提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    常见问题解答中正确但误导性地指出 GBW 为80 MHz、OPA2211A 为单位增益稳定。 但这两个值不会同时出现。

    我在图9中添加了一条直线(绿色):

    当 G≥2时、GBW 为80 MHz、但在高频时、增益较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jejomar。

    请参阅 Clemens 评论。  

    在单位增益下、OPA2211A 是稳定的、如开环交流分析中所示、与 Clemens 生成的波特图相同。   

    [quote userid="392789" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431163/opa2211a-clarification-on-gbw 引用的常见问题解答还说明了 G=1时 OPA2211A 的80MHz 带宽。

    数据表显示 gbw = gain* BW = 100*f (-3dB)=~80MHz、但这是增益= 100V/V (不是单位增益、其中增益= 1V/V)。  

      

    e2e.ti.com/.../OPA211-80MHz - GBW-10292024.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond