This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:电容驱动仿真

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA376, OPA364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427546/opa376-capacitive-drive-simulation

器件型号:OPA376
Thread 中讨论的其他器件: OPA364

工具与软件:

你(们)好  

我将 OPA376用作 ADC 基准缓冲器(单位增益)。 我有5个 ADC 实例、我们发现我们需要对 OPA376的输出进行 DM 滤波

话虽如此、我从数据表中了解到、OPA376能够 在单位增益配置中驱动250pF 的电容。 现在、缓冲器输出端有4.7K 电阻、用作隔离电阻和 RC 中的 R 元件。

我如何确保我们有一个稳定的 OPA376具有这5个 RC 滤波器?

下面您可以找到我的仿真原理图、以及如何提取仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    OPA364或 OPA376?

    无论负载如何、我合并了全部5*因为它们匹配、此休息适用于单位增益设置。

    *这不是必需的。 可以保留为5个单独的负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    它是 OPA376。 我的仿真模型错误。  为什么要添加 L1? 我下面的电路是否基本相同以确定我的稳定性裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您测量了正向单增益。 没有增益峰化表明有良好的相位裕度、但您无法这样读取相位裕度。  稳定性取决于反馈环路。 测量环路时、必须断开环路。 最后、IN+引脚没有直流解决方案、因此它可能在现实中无法工作。