This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991-Q1:OPA4991-Q1是否是 OPA2991-Q1的镜像芯片?

Guru**** 2386330 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991, OPA4991
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430861/opa2991-q1-is-the-opa4991-q1-a-mirrored-die-of-the-opa2991-q1

器件型号:OPA2991-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA4991、OPA2991

工具与软件:

OPA4991四路运算放大器是否是具有共享基准的2991双路运算放大器的镜像重复芯片?  

谢谢!

Cole.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole,

    OPA4991与 OPA2991具有相同的共享资源。 它们显然共享正负电源总线。 可能共用一个公共偏置电压发生器源。 双频在左右两个轴上镜像、四频在两个轴上镜像。 每个内核可能不是完全相同的。 我没有布局或原理图、我的分析基于惯常做法。  

    你说什么?