This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2690:查询增益配置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431215/opa2690-query-about-gain-configuration

器件型号:OPA2690

工具与软件:

大家好、我们目前在设计中使用的是 OPA2690。 数据表中提到的最小 ACL 增益为1、我们是否也可以在0.5增益下使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bhuvaneshwari、

    您能否分享您计划用于实现0.5增益的运算放大器配置的原理图。

    请注意、最小 Acl 为1用于噪声增益、而不是信号增益。 运算放大器的噪声增益与 同相放大器的信号增益相同、其值不能小于1

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    所以我们使用的是反相配置。  

    我们将采用这种方式 在反相端子上使用6个分别为200mV 的输入、并将连接到同一运算放大器的另一级。
    因此、我们实际要向反相端子提供6个分别为200mV 的输入、这将提供1.2V 的输出。
    我们有10个这样的运算放大器、它们的每个1.2V 输出将被相加并提供给下一级运算放大器。
    在第二级、我们将提供大约12V 的输入、但运算放大器的最大额定值为6V、所以我们计划将增益减半、以便将输入保持在运算放大器的最大电源电压范围内。
    那么、我们可以在0.5增益配置中使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bhuvaneshwari、

    在这些配置中、单个输入的信号增益为-0.5 (反相增益为0.5)、但噪声增益仍然大于1。

    要回答您的问题、您可以在此配置中使用它、它应该运行良好。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。  
    此外、您能否提供一些反馈和输入电阻器值以实现0.5增益?
    谢谢你