This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8601-Q1:偏移引脚内部阻抗或输入电流

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430597/lmp8601-q1-offset-pin-internal-impedance-or-input-current

器件型号:LMP8601-Q1

工具与软件:

您好!

我想知道从外部电压源可以看到失调电压引脚的阻抗是多少?

如果您没有确切的数字、那么如果您分享失调电压引脚可从外部电源吸收的最大可能电流、情况也会很好?

此致、

偶数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、甚至

    我们没有阻抗规格、因为它是反馈网络的一部分。  我们建议源阻抗小于10Ω 输出阻抗、以便该电压上的压降不会明显导致压降、而不是因为需要大电流。  我对它进行了仿真、并且看到了25µA 为5V、12.5µA 为2.5V。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的反馈。

    此致、

    偶数