This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2120:Theta JC 温度裕度

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427757/lmh2120-theta-jc-temperature-margins

器件型号:LMH2120

工具与软件:

您好!

我正在寻找有关 LMH2120的更多热性能信息。 我想知道部件的 THETAJC、以便确定其性能和生存裕度、从而通过部件基座进行冷却。

谢谢!

Sophie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sophie、

    我希望明天或星期一能够获得这些数据。 信息后报告状态。

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、

    ΘJC 为1.4°C/W、ΘJB 为34.2°C/W。

    Keyur