This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2387:OPA2387输入偏置电流匹配

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430886/opa2387-opa2387-input-bias-current-matching

器件型号:OPA2387

工具与软件:

对于 OPA2387、单个封装中的两个运算放大器的输入偏置电流差异有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!  

    [报价 userid="317191" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430886/opa2387-opa2387-input-bias-current-matching 对于 OPA2387、单个封装中两个运算放大器的输入偏置电流差异有多大?[/QUOT]

    这很难估计。 数据表表明、 每个运算放大器在整个温度范围内的 IO 最大差异不应超过±400pA。 如果差值翻倍、这可能是整个温度范围内最坏的情况。  

    ±Ib  输入偏置电流表明运算放大器 在输入端具有自补偿电路。 输入端的典型 Ib 失配在  室温下约为±30pA ( 在25°C 时、对于每个运算放大器而言、±150pA 是最坏的情况)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond