This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:在7/24,100°C 工作结温和125°C 工作结温下、此组件的生命周期是什么?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430836/opa552-what-is-the-life-cycle-of-this-component-under-7-24-100c-operating-junction-temperature-and-125c-operating-junction-temperature

器件型号:OPA552

工具与软件:

您好!

我想知道、 7/24、@100C/125C 工作结温下组件 OPA552FAKTWT 的生命周期可以粗略估算几年的时间。 以及在超过最高工作温度125°C 时其在击穿前可以持续多长时间。 如果有任何信息、我将不胜感激。

此致。

Ye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ye:

    [报价 userid="628816" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430836/opa552-what-is-the-life-cycle-of-this-component-under-7-24-100c-operating-junction-temperature-and-125c-operating-junction-temperature "]组件 OPA552FAKTWT 在7/24、@100C/125C 工作结温下的生命周期可以粗略估算出几年来的情况。 [报价]

    OPA552的 DDPAK TO-263封装具有如下所示的可靠性测试。 寿命测试125°C 约为1000小时。 请参阅以下链接。  

    https://www.ti.com/orm/home?actionId=2801

    [报价 userid="628816" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430836/opa552-what-is-the-life-cycle-of-this-component-under-7-24-100c-operating-junction-temperature-and-125c-operating-junction-temperature "]如果超过最高工作温度125C、在故障发生前可以持续多久。 [报价]

    利用上面的参考点、可以根据阿仑尼乌斯方程提取剩余的条件。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbfa011/sbfa011.pdf?ts = 1730145075454&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的信息! 非常感谢雷蒙德!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ye:  

    如果您需要其他助手、请告诉我。 现在我将关闭查询。 但是、您可以随时重新打开链接。  

    此致!

    Raymond