This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:称重传感器运算放大器建议

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: INA317, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431299/ina317-load-cell-sensor-op-amp-recommendation

器件型号:INA317
Thread 中讨论的其他器件: INA333

工具与软件:

你(们)好

对于称重传感器传感器、我们有任何建议的 OP 吗? 低成本或特殊应用

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brain、

    Unknown 说:
    我们是否有关于测压元件传感器的任何建议 OP?

    请向我们提供称重传感器的输入参数、增益、可用电源轨、输出电压范围等。 如果客户对低成本 IA 感兴趣、则以下链接将为您提供指南。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html?keyMatch=instrumentation%20amplifier&tisearch=universal_search#sort=1130;asc&

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    输入电压:3.3V

    输出电压:1.2 +/- 0.15mV。  

    输入阻抗:1000欧姆

    输出阻抗:1000欧姆

    下面是其他规格负载单元传感器。 如果你需要翻译成英语,请告诉我。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brain、

    此处是适用于该应用的 INA317仿真。 我不建议将其他低成本 IA 用于应用。  

    e2e.ti.com/.../INA317-1k-Strain-Gauge-10302024.TSC

    IA 的增益范围需要约为90V/V 至100V/V、以便优化 INA317的输出范围。 仿真和后续的计算器之间存在细微差异、计算结果表明输入范围为1.2V +/-13.3mV、仿真表明它能够覆盖1.2V +/-15mV 的输入范围。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    即使使用 INA317、系统也可能需要校准(也取决于您的精度要求)。 如果您使用 INA333、则可能无需校准系统。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond