This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:TLC272:QEM-CCR-2408-01256 - TLC272IDR Arrow 参考编号 RMA - 2024-05148

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430745/tlc272-tlc272-qem-ccr-2408-01256---tlc272idr-arrow-reference-rma-2024-05148

器件型号:TLC272

工具与软件:

TLC272:QEM-CCR-2408-01256 - TLC272IDR 箭头参考编号 RMA - 2024-05148

与上述问题相关:  

您能否提供有关此方面的最新信息? 客户昨天再次遇到此问题、目前生产线已停止。 它们有700块组装有这个组件的电路板、由于 ICT 故障而需要返工。 与此同时、他们正在审查储存中的原材料、发现17460件(6564美元)、上面有同样的丝印(造成故障的原因)。 这造成了严重的延迟、他们迫切需要一个解决方案来避免进一步的中断。 请查看并提供建议。

谢谢!

Rowena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 20221216011.1引入了一种全新的芯片。 保证的数据表限值没有改变、但 ICT 可能依赖于超出这些限值的特性。

    原问题中提出的问题尚未得到解答。 (了解 ICT 技术细节的客户代表在此处发布可能会有所帮助。) 在没有进一步信息的情况下、只能说、新设备很可能在实际应用中运行良好、应改变信通技术以适应变化的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rowena、您好!

    ICT 通常使用开环 VOL 和 VOH 来确定运算放大器正常工作并已连接。

    数据表中没有规定最大 VOH。 ICT 需要的限值、包括正电源电压加上一点裕度

    下面是数据表5V , VOH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我将其转发给销售人员/客户、我会在收到他们的消息后通知您。  

    谢谢!

    Rowena