This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:LM321LV 电流检测规格

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321LV, TLV9001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431341/lm321-lm321lv-current-sense-spec

器件型号:LM321
Thread 中讨论的其他器件: TLV9001

工具与软件:

你(们)好

我的客户可以在此处使用2.2A 负载电流和0.15 Ω R SHUNT 吗?

如果他们无法提供有关此应用程序的任何建议。 然后

如果我使用3.3V Vcc。 我的输出电压可以是3.3V 吗?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    LM321LV 电源轨的输出摆幅为与正电源轨相差1V。

    此外、您还必须调整反馈电阻器、从而获得10的增益。

    对于轨到轨输出、我推荐 TLV9001。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、你好

    我会查看 TLV9001数据表。

    此处的负载电流为0至1A。 它是否限制 R SHUNT 的电流?

    BTW、可否我知道您为何在此处推荐 TLV9001。 LM321LV 时该方法的示例。 它会有风险吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.1 Ω 分流电阻器为1A 生成100mV。如果您需要针对更高的电流获得相同的压降、则需要更小的电阻器。 (您的电路可能还需要较小的最大分流电压、或者它可以承受较大的分流电压。)
    一般情况下、您选择 Rshunt = Vshaku (max)/(max)

    运算放大器不关心电流、它只是测量电阻器上的压降。

    LM321LV 和 TLV9001均具有轨到轨输出、但  LM321LV 数据表未明确提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    Clemens 对分流电阻器的选择正确、 您可以将任何想要的电流、任何想要的分流电阻器放置在放大器的输入端。 放大器所做的一切就是获取分流电阻器上产生的电压并应用增益、以便信号链下游的 ADC 可以读取该值并确定流经分流器的电流。 最大或最小分流电阻器值通常取决于分流电阻器上电压偏移的允许程度、因为这是您所监测系统的接地端。

    在定义了分流电阻器的阻值和最大电流之后、您可以确定需要哪些反馈电阻器来将输入信号增益到 ADC 的满量程范围。

    此致!
    Jerry