This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:设计验证和使能引脚功能

Guru**** 2813815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430577/tps61288-design-verification-and-enable-pin-function

器件型号:TPS61288

工具与软件:

您好!

我正在使用升压转换器模块 TPS61288 要从典型电压为7.4V 且范围可能为5.8V 至8.4V 的电池电源生成9.0V 的电压。 电池的放电容量为7.5A 峰值电流和1A 连续电流。 负载消耗的电流在浪涌期间为6.2A、在持续运行期间为0.8A。

我已附上示意图供参考、请确认原理图是否可以继续使用

并确认将使能引脚拉至低电平是完全禁用输出、还是仍然像在大多数升压转换器模块中一样 VOUT=Vin。 在我的应用中、我需要 在不使用时完全关闭9V 输出。  如果使能引脚被拉至低电平将仅禁用设置的输出电压、而 Vin 仍将在 Vout 引脚上出现、则需要实施单独的逻辑来完全关闭 Vout、请确认

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balasubramani:

    感谢您的咨询。

    1.该器件并非真正的负载断开连接、当 EN 为低电平时、VO = VIN 、这与大多数升压转换器类似。

    2.  当负载为6.2A 时、输入电流在输入电压为5.4V 时达到12A、在输入电压为7.4V 时达到8A。

    这会触发电池的电流限制7.5A、并会引起任何保护吗?

    3. FB_50欧姆部件是什么?  

    输入/输出侧具有50欧姆的器件将出现较大的压降和功率损耗。

    4.建议在输入/输出侧添加更多电容器(极性电容器)、以改善 0.8A 至6.2A 的急剧电流瞬态。

    注意事项 取决于源响应(输入侧)和电流转换速率以及所需的压降/过冲(输出侧)。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fergus:

    感谢您的回复

    电池组具有7.5A 的过流保护、这在过载电流期间会起作用、但负载电流的浪涌可能持续几毫秒。 请建议我们是否可以通过添加极性电容器来补偿它

    FB_50Ohm 是铁氧体磁珠部分、用于提高电源平面的高频噪声抗扰度、该电源平面的 DCR 为10m Ω、磁珠的阻抗为50 Ω@100MHz

     

    谢谢!

    Balasubramani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balasubramani:

    毫秒已经是升压的稳定状态。

    当电池限制其输出电流时、器件将继续尝试输出如此高的功率、

    输入电容器的电压将因功率不平衡而降低、器件将因 VIN 欠压保护而关断。

    我们可以计算最坏情况下所需的电容、Vin=5.8V:

    ΔP =(9V*6.2A/0.9-5.8V*7.5A)*1ms=0.019J=1/2*C(5.8V^2-2V^2)

    C=1.248mF

    也就是说、当输入电容大于1.25mF 时、输入电压将在1ms 内不会下降到2V (UVLO 点)。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fergus:

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balasubramani:

    如有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Fergus