This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:作为跨阻放大器的 OPA855

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431332/opa855-opa855-as-a-transimpedance-amplifier

器件型号:OPA855

工具与软件:

我想将 OPA855用作2.5GHz 光电二极管探测器的跨阻放大器。

我需要2.5GHz 带宽。 根据《应用报告 SBOA122–2009年11月》、我应该能够做到这一点。

我构建了 PCB、但谐振频率为~1.5GHz。  

任何建议。

 

我还想将 OPA855用作跨导放大器、用于将激光二极管驱动到2.5GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

     感谢您查看我们的应用报告。 能否与我们共享原理图? 此外、您能否共享内部光电二极管电容?

      此外、我们还开发了一种使用光电二极管设计 TIA 电路的工具。 您可以修改多个输入参数、例如输出电压范围、二极管电流、运算放大器选择等 在输出端、您可以看到瞬态+频率响应、噪声分析等 这对于通过仿真进行调试很有帮助。

      工具链接:  Analog Circuit Design Studio

    此致、
    SIMA