This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:具有差分输出的霍尔传感器接口电路

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431164/ths4531-hall-sensor-interface-circuit-with-differential-output

器件型号:THS4531

工具与软件:

早上好、
注意:您可能已经在电源管理论坛上从同事 Jackson Wightman 那里收到了这个问题、因为我要求为霍尔传感器提供一个稳定的电流源、但我将在这里更加详细地解释一下、因为我们要为此霍尔传感器寻找合适的放大器电路、所以我将这个放在了放大器论坛上。
对于我们客户的一个新项目、我们必须使用霍尔传感器测量强磁场(高达1T)。 因此、我们需要使用 Asensor HE214 Datasheet-HE214X 版本 a.PDF
该传感器在1T 磁场下提供200mV 的差分输出电压(0T 下为0V)。 我们预计在我们的应用中控制场强度约为0.7T、因此差分输出电压为140mV。 但这也很大程度上取决于传感器的放置间隙、我们希望将其最小化。
供应商建议为霍尔传感器使用2mA 的电流源、我们已经 通过电源管理论坛找到了一个具有精确+3.0V 基准作为电流源的解决方案(我们希望使用 REF35300 +3V 基准作为稳定电流源)。
不过、在下面的电路中、它们显示了一个具有仪表运算放大器的电路、后跟一个用于偏移补偿和放大的运算放大器、但更多地是一个理论电路、且此处未提及任何器件、但您可能会对此有所帮助?  
我们更喜欢差动输出电压(我认为是-10V..+10V 范围、但取决于我们要使用的控制器/测量系统、但我认为这些范围对于 ACS 或其他商用现成模拟测量单元而言很常见、因此目前输出端的-10V..+10V 差分电压)。 我认为最好在霍尔传感器 PCB 和控制器/测量系统之间使用差分电压。
所以、您可以为我们提供关于仪表运算放大器和输出端差动输出放大器的建议(可能是 THS4531或类似产品?)。  您可能会给我们一些关于滤波的建议、因为我想我们必须处理输入端的噪声、并且 PCB 将离传感器有点远(我预计大约100mm) 、因为我们的间隙很小、并且此间隙内几乎没有 PCB 放置(我预计小于1mm)。 因此、我们需要选择带有导线的传感器、并将其连接到带有电流源和放大器的 PCB。
或者也许 TI 针对类似设计提供了示例电路?
电源电压可以是低于+24V 的任意值(我认为必须使用低噪声 LDO 或直流/直流转换器在本地创建)、例如+5V。
请参阅下面 针对超线性144霍尔传感器的偏移补偿中 的第二个电路(这与我们要使用的214T 传感器类似、但214T 的偏移值要低得多)
此致
Chris van der Aar
SR PCB 设计工程师
NTS 集团埃因霍温荷兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我正在研究如何使用 HSAMP 器件(您建议采用 THS4531)来帮助提供霍尔传感器接口。

    此致!

    ALEC