This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:如何设置瞬态傅里叶(THD)分析?

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430841/tl072-how-to-setup-a-transient-fourier-thd-analysis

器件型号:TL072

工具与软件:


你(们)好、

正如标题所述、我将尝试对放大器的波形进行失真分析。  我知道如何做到这一点(类似于 PSPICE)、但不知道如何添加输出变量进行分析。  我似乎无法确定如何重命名网络或在此处应用该名称。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清、我要尝试在 PSPICE for TI 中设置此分析  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    此处的输出变量将是一个电压值、如果您的输出网络标记为"out"之类的内容、则可以将输出变量声明为 V (out)。

    不过、仿真器会引起一些失真、因为它本质上会创建输出电压的分段线性逼近、因此对于非常低的 THD 值、您需要将步长减小到非常小的值、这要么是处理器密集型的、时间密集型的、要么是两者兼而有之。 下面链接的主题中对此进行了更长时间的讨论。

    除了仿真器需要运行非常精细的仿真以获得"正确"的结果外、SPICE 模型中可能没有放大器的某些特征、这会给出乐观的 THD 数值。 压摆率与输入电压差分间的关系未建模、存在压摆率、但在从最小电压差到最大压摆率之间它是一个恒定值。


    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/198744/calculating-thd

    遗憾的是、SPICE 仿真似乎不是现实 THD 测量的好替代品。

    好的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Jerry。  我同意你在这里所说的一切。  我想我的症结在于我不知道如何命名输出网络。  看起来在旧的 PSPICE 上、我只需双击网络并为其命名即可。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    您可以通过按键盘上的"n"或通过"放置网络别名"来命名网络。 这将打开一个对话框、您可以在其中命名网络。 现在点击"OK"、将其放置在您要命名的线路上。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊!  明白了、谢谢!