This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:INA250输出会过冲、需要优化

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250, INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431087/ina250-the-ina250-output-is-overshot-and-needs-optimization

器件型号:INA250
Thread 中讨论的其他器件: INA253

工具与软件:

ATE 猜测应用、

测试条件:REF=2.5V 电源轨输入电压阶跃为0.1 0.2 0.3 0.4 0.5V、等等

INA250输出过冲;有任何优化方法吗? 缩短过冲时间;

过冲和冲击的时间在图;中约为30us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是器件行为的一部分、我们无法采取太多措施来缓解这种情况。 我建议改用 INA253来克服这种过冲。

    此致!
    Mallika Senthil