This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240A1-Q

Guru**** 2619665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431170/ina240-q1-ina240a1-q

器件型号:INA240-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在我的一个项目中使用 INA240A1-Q IC。  

我计划进行电流检测放大器输出误差计算。 因此、我需要 以下信息:

1.什么是 最小值和最大值  输入偏置电流的值?? 数据表中提及的值为90uA (典型电流)。

2.什么 是 Ib +, Ib - 值?  这两个值需要考虑90uA 还是其他?

3. INA240A1的输出电压 Eq 是多少?

下面的公式是否正确?

CSA 输出=(Vref2- Vref1)/2 +[Vsense ±Voffset *(1±温度 特性。 tol)+ Ibias * Rin )* 增益*(1±总增益误差)*(1 ±非线性误差)

其中:

Vsense = 分流电阻器上的感测电压

Voffset =失调电压;

RIN = CSA 输入电阻  

谢谢、此致、

Giridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、

    在电气表中、 指定了 Vsense = 0mV 和 VCM = 12V 的条件下的 Ib (正或负输入引脚)。 在这种情况下、您可以在计算中使用±10%作为最小值/最大值。

    但是、Ib 随 Vsense 和 VCM 而变化、如数据表中的这些曲线所示:

       

    理想的输出方程为:

    CSA OUT = Vref + Vsense * Gain、其中 Vref 是由 REF1/2引脚的配置决定的有效基准电压。 有关 Vref 配置的详细信息、请参阅"8.4器件功能模式"。

    要 考虑 总误差、典型的过程是计算总误差、然后与理想输出相结合。

    对于 误差计算、 您可以参考"8.4.4计算总误差"部分。 为了便于您进行此项工作、我们欢迎您使用一个计算器工具。 您可以在 该链接中找到它

    您还可以查看 培训视频、其中有一些专门介绍误差源和误差计算。

    Guang