This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA745B:范围为0到1安培的增益误差

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA745A, INA700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419144/ina745b-gain-error-in-rangeof-0-to-1-amps

器件型号:INA745B
Thread 中讨论的其他器件:INA745AINA700

工具与软件:

大家好!

多年来、我们团队一直在广泛使用带有外部分流电阻器的 INA226s、我们计划在我们即将开展的项目中改用 INA745a/b。

关于 ina745A/B、我们关注的是它是否能够精确测量低于1A 的电流、在来自 ina745x 数据表的下图中、增益误差在1A 以下呈指数级增加。

您能否向我们提供0-1A 之间电流(步长为50mA)的测试数据及其相关的增益误差。 非常感谢您及时的反馈。

谢谢!

亲爱的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将对此进行回顾、并会尽快作出回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan 您好!

    从-25A 到+25A 的电流检测增益误差指定为+/-0.75%。 因此、小于1A 时的增益变化仍将保持在规格范围内。 另请注意、这个图表已经校准了偏移误差。

    增益误差的这种变化实际上只是线性的变化。 不过、这种线性度变化取决于布局以及器件的散热程度。 向器件提供的热传导越多、该曲线就越平坦。 总体而言、由于集成分流器通过封装固有的热量流动、该曲线始终存在。

    在测量<1A 时可能需要进行失调电压校准。 您是否在考虑这一点?

    此外、测量<1A 可能需要尽可能平均化噪声。 那么、允许的最小吞吐量是多少? 或者、最小所需 BW 是多少?  

    您是否需要测量总线电压(VBUS)?

    您是否有任何所需的过流检测时间?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的答复!

    请在下面找到我的答案/问题-  

    在测量<1A 时可能需要进行失调电压校准。 您是否在考虑这一点? -校准过程需要什么? 这是否意味着现场的每个 ina700/745都必须手动校准? 这可以自动化吗?  

    此外、测量<1A 可能需要尽可能平均化噪声。 那么、允许的最小吞吐量是多少? 或者、最小所需 BW 是多少? -主要是低带宽静态和泄漏电流测量。

    您是否需要测量总线电压(VBUS)? 是的,这是最好的!

    您是否有任何所需的过流检测时间? 不,至少现在!

    谢谢!

    亲爱的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Darshan、

    单点失调电压校准可通过校准在特定温度、共模电压和电源电压下校准单个器件的失调电压。 可以对每个器件执行一次初始化。

    最简单的方法是在负载电流为0时记录器件的平均电流读数。 获取该值、然后记录到主机存储器中、并从后续测量中减去该值。

    自动执行这种操作意味着、需要在系统上电后将该过程编程到系统固件中。

    低带宽有助于获得最准确的测量结果。 如何选择转换和平均选项有很多组合、因此最好缩小整个过程中的最小信号范围。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Darshan、  

    这是所请求的数据。 对每个电流水平的3000次测量进行了统计分析。

    从 PMBus 读出(A) 间隙(A) 稳压容差
    I Load true (A) 最大 I 最小 I 第一大道 eMaxI eMinI eIave eMaxI eMinI eIave
    0.0665 0.084 0.0612 0.0713904 0.0175 -0.0053 0.0048904 26.32% -7.97% 7.35%
    0.1602 0.1764 0.1536. 0.1645616 0.0162 -0.0066 0.0043616 10.11% -4.12% 占2.72%
    0.2892. 0.306. 0.282. 0.2939832 0.0168 -0.0072 0.0047832 5.81% -2.49% 1.65%
    0.35383 0.3708. 0.348 0.359408 0.01697 -0.00583. 0.005578 4.80% -1.65% 1.58%
    0.4535. 0.4752 0.4464 0.4585244 0.0217 -0.0071 0.0050244 4.79% -1.57% 1.11%
    0.5779 0.5928. 0.57. 0.5820676 0.0149 -0.0079 0.0041676 2.58% -1.37% 0.72%
    0.67262 0.6912. 0.666. 0.678128 0.01858 -0.00662. 0.005508 占2.76% -0.98% 0.82%
    0.74235 0.7572 0.732 0.7459176 0.01485 -0.01035 0.0035676 2.00% -1.39% 0.48%
    0.86695. 0.8868 0.858 0.8696616 0.01985 -0.00895 0.0027116 2.29% -1.03% 0.31%
    0.96666 0.984 0.9564 0.9701684 0.01734 -0.01026. 0.0035084 1.79% -1.06% 0.36%
    1.94667 1.962. 1.9308. 1.9472228. 0.01533 -0.01587 0.0005528 0.79% -0.82% 0.03%
    2.9803. 2.9928. 2.9568 2.9762388 0.0125 -0.0235. -0.0040612 0.42% -0.79% -0.14%
    3.9523. 3.966. 3.9276. 3.9461192. 0.0137 -0.0247. -0.0061808 0.35% -0.62% -0.16%
    4.95381 4.968 4.9188. 4.9438916. 0.01419 -0.03501. 第184章 0.29% -0.71% -0.20%
    5.95915. 5.9796. 5.9196 5.9466812. 0.02045 -0.03955 -0.0124688 0.34% -0.66% -0.21%
    6.95711. 6.9744. 6.9084. 6.9424528. 0.01729. -0.04871 -0.0146572 0.25% -0.70% -0.21%
    7.92977 7.9452. 7.884. 7.9162324. 0.01543 -0.04577 -0.0135376 0.19% -0.58% -0.17%
    8.93218. 8.9496. 8.8848. 8.9164932. 0.01742 -0.04738 -0.01568686868 0.20% -0.53% -0.18%
    9.9342. 9.9528. 9.8856. 9.921732. 0.0186 -0.0486 -0.012468 0.19% -0.49% -0.13%

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您努力收集这些数据、这对您非常有帮助! 我们继续在设计中采用 INA745和 INA700!

    谢谢!

    亲爱的