工具与软件:
您好!
我计划按如下方式对 PGA855进行偏置:
Vs+、Vs-=+-18V
LVDD= 4.4.
LVSS= 4.4.
如果(Vin+ 减去 Vin-)*G 大于5V 或低于0V、输出级(A3)的放大器是否会损坏?
我喜欢之后用输出级作为一种限幅放大器来保护 ADC 级的想法。 希望不会因 PGA855的输入级过载而损坏输出级。
谢谢
Sariel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sariel:
PGA855 LVDD+/LVSS-输出级电源与输入级电源(VS+/VS-)去耦、因此、输出放大器使用独立于输入级电源的独立电源。 驱动 ADC 时、可以将 LVDD+和 LVSS-连接到 ADC +5V 和 GND 电源。 这种配置可保护 ADC 输入免受意外过压条件造成的损坏。
您当然可以使用 VS+、VS-=+-18V 输入级电源以及 LVDD+=5V 、 LVSS-=GND 电源为 PGA855供电、VOCM 设置为+2.5V。 PGA855输入级可在临时故障期间过驱动、而不会损坏 ADC 或 PGA855器件。 当对 PGA855进行过驱时、PGA855的输出摆幅将受到输出级电源的限制、防止损坏 ADC。 在临时故障期间过驱 PGA855输入时、只要不超过绝对最大额定值、PGA855的输出级就不会损坏。
在故障情况下、在超出任一电源高达±40V 的电压下、PGA855的输入受到保护。 如果输入过载、则保护电路将输入电流限制为大约4.8 mA 的值、从而防止 PGA855输入损坏。 PGA855数据表的图8-2展示了过压条件下的输入保护功能。

当启动输入过压保护时、电流通过内部输入保护二极管流入电源。 如果应用中的电源无法灌入电流、请将 TVS 或齐纳二极管钳位(ZD1和 ZD2)置于 VS+和 VS-电源上、以提供接地的电流路径:

PGA855数据表的表7.1 显示了 PGA855绝对最大额定值。 该表列出了器件在临时故障情况下可以承受的最大电压和电流。 超过绝对最大额定值的输入电压或输入电流可能会造成损坏。 如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
总之、只要不超过绝对最大额定值、在意外的临时故障期间过度驱动 PGA855输入、PGA855的输出级就不会损坏。

谢谢、此致、
Luis
尊敬的 Sariel:
假设在 VS+=18V 和 VS-=-18V、LVDD+=+5V 、LVSS=GND、VOCM =+2.5V 时采用以下情况、 将 PGA855设置为 G=16V/V、并通过 VIN+=+1V 和 VIN-=GND 过驱输入。
在这种情况下、您会对 PGA855过驱差分电压 VDIFF=(IN+)-(IN-)=+1V、同时施加输入共模电压 VCM=[(IN+)+(IN-)]/ 2 =+0.5V。
在这种情况下、输出级受到输出级电源的限制、并 将在 OUT+=(LVDD+)-0.2、或者 OUT+=+4.8V 和 OUT-=(LVSS-)+ 0.2V 或者 OUT-=+0.2V 左右饱和、具体取决于输出负载条件。 请参阅 PGA855数据表 数据表中的输出电压摆幅规格。

在上述这些条件下对输入进行过驱将使输出级饱和、从而将 PGA855完全置于其线性区域之外、但不会损坏 PGA855。
谢谢。此致、
Luis