This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002-Q1:电源的最小电容

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432251/tlv9002-q1-minimum-capacitor-for-power-supply

器件型号:TLV9002-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

您能否帮助检查 V+引脚上的最小电容值是多少、从数据表中、我看到该值是0.1uF。 我们是否可以使用小于0.1uF 的电容器(总计)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低阻抗连接(即短布线和小型电容器封装)比绝对值更重要。 10nF 和100nF 可能也起作用。 实际上、可以使用与电路板上其他地方相同的值来简化 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alfie、

    实际上并没有最小值。 正如上面的 Clemens 状态、如果您具有非常低的阻抗和非常干净的电源直接连接到放大器、则不需要100nF、并且可以使用更小的值。 但是、了解电源电容器的两个主要功能非常重要。 我先提供简短的列表、然后深入介绍每一点。

    1. 为高频噪声提供低阻抗接地路径
    2. 为放大器提供一条低阻抗路径、以便在转换时从其中汲取电流

    放大器将自然地抑制电源(PSRR)上的纹波、但这会在更高的频率下逐渐减弱、而且添加电源电容器有助于放大器抑制电源上超出放大器 PSRR 衰减范围的噪声。 电源引脚上没有足够大的电容器意味着这一点

    此外、当放大器尝试尽可能快地更改输出(转换)时、放大器需要从电源引脚拉出电流。 从直流/直流转换器或 LDO 运行的长布线将具有电感、当尝试从具有相对较大寄生电感的布线中拉出电流时、会限制可以从电源获取的电流量。 在器件附近添加一个电容器可提供放大器在压摆时以低阻抗拉出的电荷存储。

    此致!
    Jerry