This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082

Guru**** 2982590 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9362, TLV9352, TL082, TL082H, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428797/tl082-tl082

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件:、 OPA2991、TLV9352、TLV9362

工具与软件:

产品:伺服驱动器主板, UVW 三相电流采样处理电路,
故障:产生噪声、
型号:TL082IDR、
说明:产品在测试过程中出现噪音故障、这是由 TL082IDR 引起的。 更换此 IC 后、在测量此 IC 第六和第七个引脚的二极管特性值时、解决了故障问题、发现生产日期24年之前的值介于0.7-0.9之间、不会出现噪声故障。 24年生产日期后的值为 OL、其中约20%会出现噪声故障
我想问一下、在这24年的投产之前和之后、此 IC 的内部电路是否有任何变化? 如果没有变化、为什么测量值不同? 另外、还请随附电路图、查看电路设计是否存在问题、这可以通过进行更改来解决。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN# 20220615003.1介绍了一款具有不同特性的全新芯片。 新芯片具有连接到 VCC +的钳位二极管。

    电路图不完整、没有显示电源电压。 请指明这些参数以及输入和输出电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhenzhen:  

    除了 Clemens 的评论、您能否说明这个噪声故障测试是什么、以及除了引脚对引脚电阻外、TL082行为与通过电路板和故障电路板有何不同? 您看到哪些批次的问题、哪些通过了?  

    如前所述、有一个 PCN 可以认证新的工艺技术和设计。 PCN 的信函公开位于: https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20220615003_20220616135610237.pdf 

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压、4引脚-15V、8引脚+15V。

    UVW 三相电流采样处理电路将-2.5V --+2.5V 信号调整为0.06V--2.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL082合格的电路板批次是24年前推出的。 测量第六个和第七个引脚的二极管特性时、该值介于0.7和0.9之间。 对于第24批、当测量第6和第7个销的二极管特性时、值为 OL、缺陷率为20%(无论是合格的纸板还是胶合板、第24批的值为 OL)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该噪声故障到底是什么? 您要测量什么?测试限制是什么?

    新型 TL082芯片确实具有稍高的噪声(类似于 TL082H)。 我不知道您的实际要求是什么、但是 TLV9352、TLV9362或 OPA2991等低噪声运算放大器可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此噪声是由电机在测试过程中存在大量噪声引起的。 这可能是由芯片的较大零漂移所导致、也就是说芯片在没有输入时不应具有输出、而是由芯片检测输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道你的电机的特性。

    您希望滤除哪种噪声? 此电路已经有一个低通滤波器;它在特定频率下与新芯片不起作用吗?