This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:输出端大电容

Guru**** 2533180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM51772EVM-HP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423556/lm51772-large-capacitor-on-output

器件型号:LM51772
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在考虑使用 LM51772并在输出端(47mF)连接一个大电容器。

您是否对此器件上的大电容有过任何经验?

它会稳定吗?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您使用 e2e。

    我们的工程师目前不在办公室、请预计周一之前回复。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    LM51772还设计了备用电池运行模式(电池也可以称为电容)。

    因此、如果使用该大电容器、我建议在充电期间使用平均电流限制来限制流入电容器的浪涌电流。
    这样相比使用软启动可以实现更好的控制。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    我是"客户":)

    我目前正在使用 LM51772EVM-HP 进行测试、而平均电流限制控制环路使用47mF 输出电容器时会遇到一些问题。 它以大约45kHz 的频率振荡、例如从启动时开始测量:

    CH1:输出电压
    CH2:输入电流

    我认为通过调整引脚 ILIMCMP/ISET 上的滤波器可以相对轻松地解决此问题。 这里有很多关于如何计算 COMP 引脚上的滤波器的信息、但对于 ILIMCOMP 来说、我找不到任何信息。 您是否也能提供相关文档?

    谢谢、此致

    Stefan Zoller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:
    很抱歉、我不知何故完全错过了第7.3.12.2章中的公式...

    当我相应地计算电流补偿时、得到 f_bwlim = 190Hz 且 C (ILIMCOMP)= 820nF。 虽然这有助于抑制高频噪声、但对过流的反应时间长达20ms 以上。

    使用 R=3k3且 C = 10nF 的 RC 滤波器时、不存在高频振荡、但会出现一些可闻噪声、具体取决于负载。 因此、这些值仍然不理想、非常感谢有关计算 RC 滤波器的一些提示。

    通常、电流检测电阻是否可以移至输入端? 由于输入电容器要小得多、因此不存在带宽问题。

    此致 Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛·斯特凡

    您是如何配置电路板的、特别是 设置:

    JP9和 JP10

    大电容器的充电电流应该是多少?

    我假设您不使用 I2C 来配置该器件-对吗?

    平均电流检测电阻可以位于输入侧或输出侧

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    设置为:

    - JP9:打开

    - JP10:关闭

    对于上述测量、我没有使用 I2C、但现在要改用 I2C、因为我今天刚刚收到了 USB2ANY。 当然、我需要为此更改跳线。

    电容器可以处理>10A 的电流、但我需要将直流/直流的输入功率限制为大约60瓦。 到目前为止、我仍然使用默认的5A 输出电流限值。 在应用中、软件将根据输出电压(16-31V)相对于输入功率限值设置限值。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    跳线设置正常。  

    我将尝试在实验中以这种方式进行检查。

    您能告诉我、您用于该测试的电源的输入电压和电流限制是多少?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    第一个接线柱的测量是在12V/10A 电源下完成的。

    到目前为止、我稍微更改了一些内容、使用输入端的电流限制、更改为 I2C 控制、并显著降低了交叉频率。

    -注册设置(由于某些原因,我不能上传一个 json,所以作为 txt 而替代): e2e.ti.com/.../LM51772_5F00_EVB.txt

    -COMP (引脚13):R19 = 560 Ω、C18 = 150nF、C19 = 10nF

    这将提供1.2 - 4.4kHz 的交叉频率、具体取决于输入和输出电压。 合理下限是多少?

    - ILIMCOMP (引脚16):C33 = 100pF、R17 = 3k3、C40 = 22nF

    在所有这些设置下、控制器要稳定得多、但电流限制的延时时间太大、因此电流过冲显著。 与第一个帖子中的测量条件相同:

    我需要降低 C40以加快响应速度。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    您是否在使用快速入门计算器进行设计?

    如果可以、请在此处分享。

    (1kHz 的交叉频率仍然可以、但我也认为 ILIM 上的22nF 太大了。)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    您是:

    e2e.ti.com/.../LM51772-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_1_5F00_2_5F00_16V-out.xlsm

    e2e.ti.com/.../LM51772-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_1_5F00_2_5F00_31V-out.xlsm

    电感比建议的低,因为3.3uH 是在评估板上,我还没有改变它。 由于我无法手动设置 Cout2、我认为快速入门计算器对我的应用没有那么准确。

    使用数据表中的公式20-22、C (ILIMCOMP)应该为820nF、这显然是大得多的值。 因此、22nF 是合理的猜测。 在此期间、我还使用4.7nF 进行了测试、哪种更好、但仍然相当大的过冲和振铃。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    对于稳定性计算、您应该向输出电容添加47mF 电容、因为这会影响补偿。

    此致、

     Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    确定它有影响、但在 Excel 快速入门计算器中、Cout2的字段被锁定、我无法输入值。 文件本身受密码保护、因此我无法执行任何操作...

    WEBBENCH 设计器未纳入平均电流限制、并且没有适用于 LM52772的 Spice 仿真模型-此处也无法实现。

    下周二早上、我可以使用 Omicron Bode 100频率响应分析器来更好地了解稳定性。 那么最好具有合理的补偿网络值。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    现在、只需将值放入输出电容器的馈送中。

    那么、使用 Bode100进行测量是最佳选择。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    好的、我确实在 Cout = 48mF 时使用计算器计算各种输入输出比。 这两个值之间的最佳折衷为:R19 = 120k、C18 = 1.5uF、C19 = 470pF

    使用这些值、我在计算器中再次检查了结果、结果看起来非常好:

    但是、在测试此设置时的性能非常差。 一旦负载增加、输入电流就会在10kHz 下从+15A 振荡到-10A。

    您能检查我的计算并建议不同的值吗?

    e2e.ti.com/.../3276.LM51772-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_1_5F00_2_5F00_16V-out.xlsm

    为了使用 Bode 100进行测试、对于电压调节、我向 R41注入信号(替换为20R)、并在使用内部调节时移除 C27、是否正确? 为了实现电流限制、我是否可以在 R42 (替换为20R)处注入信号?

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我下周尝试设置一个模拟并进行交叉检查、但这可能需要一些时间、下周可能会结束。

    要注入错误信号、您需要使用隔离变压器、然后将其注入 R45 (此处已经使用了10欧姆电阻)。

    请参阅: 直流/直流转换器稳定性测量

    您可以轻松访问 JP6上用于波特测量的所有信号。

    C27无需移除、应保留在电路板上。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您早上好

    我很抱歉晚才回放,我生病了,不在办公室几天。

    是的、我会使用隔离变压器。 但我认为在 R45处注入仅在使用外部反馈电阻时发生。 由于我使用内部反馈(比率= 20)、在 Vout (引脚18)处检测输出电压。 因此、应将信号注入这里(R41)。

    我期待仿真结果。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我尝试了一些稳定性仿真(AC)、但到目前为止没有看到不稳定性。 您能够看到结果与仿真相匹配会很棒。

    我认为、如果注入电流、您不能获得正确的结果、但您可以尝试。

    那么、另一种选择是为该测量选择外部 FB。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我昨天在外部实验室里、结果还是不错的。 我使用内部反馈并在 R41上注入了信号。

    一般而言、仿真与测量值根本不匹配、这是我真正不明白的。 但我们已经看到、基于阶跃响应存在巨大的差异。 您在仿真中使用了哪些补偿值?

    根据我选择的补偿(基于阶跃响应)、在较大范围的输入和输出电压组合下、稳定性是可接受的。

    e2e.ti.com/.../All-measuremenets.pdf

    总结:

    最坏情况配置(12V 输入、16V 输出、1A 负载):

    该实验室还邀请了一位有关直流/直流转换器的专家、讨论了测量问题。 可能会有一些小的改进、但性能也很大程度上取决于布局。 因此、最佳解决方案是设计我们的电路板、然后再次进行测量。

    我之前也担心电流限制中的过冲、但是他告诉我、我们已经有了合理的水平、某些不准确/过冲始终存在。

    我对 LM51772的评估感到满意、并将在下一个版本的设计中使用它。 感谢您的支持!

    此致

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您对这些信息的更新和共享。

    将进一步调查、并在实验中进行尝试、但这将需要一些时间。

    我已在仿真中使用了此设置、但在上禁用了电流限制、确实在稳定的输出电压下运行了交流电

    所以这里仅应用第一组参数。

    . VAR Rcomp = 7.15k

    . VAR CCOMP = 12n

    . VAR Ccomp2 = 220p

    * ISET DAC

    .var Rilimcomp = 7.15k

    .var Cilimcomp = 12n

    .var Cilimcomp2 = 220p

    此致、

     Stefan