This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404RHFEVM:使用 APD 的评估修改方法

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, LMH32404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431976/lmh32404rhfevm-modification-method-for-evaluation-using-apd

器件型号:LMH32404RHFEVM
主题中讨论的其他器件:LMH32401LMH32404

工具与软件:

评估时、需要对 APD 或其他光电二极管连接到此套件进行哪些修改?
能否简单地将交流耦合电容器或串联电阻器更改为0欧姆?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果您能够通过蓝线进行连接、则可以将交流耦合电容器和串联电阻器更改为0欧姆。 必须将两者移除并短接。 此外、还应移除输入端(C21、C25等)接地的电容器。 这样做是为了仿真 PD 输入电容。 您可以移除 R11和 C22。

      然而、正如链接的原始螺纹所述、 该电路板未经过重新配置、从而通过光电二极管焊盘配置(例如突出显示的简介段落)接收真正的电流输入。 这是一个文档错误、我们需要修复一个错误。 但是、它仍然可以在上述改变后接收电流输入、但需要使用蓝色接线或单独的电路板、此电路板的光电二极管先偏置、然后通过 SMA 连接。

      LMH32401是可焊接到 EVM 背面的光电二极管连接板: https://www.ti.com/tool/LMH32401RGTEVM。 该器件是 LMH32404的单通道变体。

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    我稍后再试。

    谢谢你。