This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:输出波形的过冲

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180-Q1, INA181, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430493/ina180-q1-overshoot-of-output-waveform

器件型号:INA180-Q1
Thread 中讨论的其他器件: INA181INA180

工具与软件:

大家好、团队成员:

INA180-Q1的输出波形存在过冲问题。 请查看附件的 IN+/IN-/OUT 波形和原理图、了解如何改进或解决此问题。

e2e.ti.com/.../INA180A3_5F00_Output-waveform.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    我首先尝试使用 f cutoff 频率尽可能低的输入和/或输出滤波器、因为系统可以允许信号带宽。

    输入滤波器需要在输入引脚处使用共模电容器(CCM)接地、理想情况下需要小于10 Ω 的电阻器。 您还需要使用差分输入电容器来保持分流电压稳定。 请参阅本应用手册、特别是以下文档的图4-2。

    https://www.ti.com/lit/ug/slya042/slya042.pdf?ts = 1730131532712&ref_url=https%253A%252F%252Fcn.bing.com%252F#:~:text=Input%20resistance%20at%20device%20reference,a%20one%2Dpoint%20system%20calibration

    如果低通滤波器无法充分缓解尖峰、那么另一个更理想的选择是将 INA180替换为 INA181、INA181相同但具有基准引脚。 如果您为基准引脚提供>~100mV 的电压、您可以消除 OUT 引脚的任何非线性操作、这很可能是测试发生的情况。 当 VOUT 为0V 时、它被饱和并且不会线性响应、这会导致过多过冲。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    让我与客户核对一下您的建议。 感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我将等待任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果他们有其他问题、我将关闭本支持申请单并打开新主题帖。 感谢您的支持。

    此致、