This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:单位增益缓冲器和最大输入电压

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432003/opa392-unity-gain-buffer-and-max-input-voltage

器件型号:OPA392

工具与软件:

尊敬的 TI:

在下面所示的情形中、最大 Vin 电压将是多少、 之间的比较 使用额外的过压保护二极管?
换言之、内部二极管可以承受的最大电流是多少? 我无法在规格中找到此数据。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在绝对最大额定值表中、将任何 I/O 引脚上的最大电流指定为-10mA -请参阅下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "不知道,我不知道你在说什么。" 也许我只是在输入部分中查看过。
    因此、至少从理论上讲、这样的电路不需要高达大约10kV 的额外过压保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 R1 1m Ω 电阻器的额定电压为10kV、并且可能会在不损坏的情况下消耗100W 功率、则属于这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Powodzenia