This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:电流传感器解决方案建议

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432672/ina186-q1-current-sensor-solution-suggestion

器件型号:INA186-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA121

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否分享一些关于选择合适的电流传感器和分流电阻器的建议?

1.检测0~100uA 电流,精度1uA (整个温度范围),输出电压0.1~3V。 请提供解决方案和分流电阻值建议。

2.检测100uA~3A、精度1uA (整个温度范围)、 输出电压0.1~3V。 请提供解决方案和分流电阻值建议。

谢谢!

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、

    分流电阻器的输入电压是多少? 换言之、放大器输入引脚上的输入共模电压(VCM)将是多少?

    电路中是否提供了任何首选的电压电源轨?

    INA190A1 +~1kOhm 分流器+ 5V 电源轨可能是最佳的电流检测放大器(CSA)选项、因为它是一种高输入阻抗 CSA。 查看此参考设计。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa336a/sboa336a.pdf?ts = 1730484301242 

    不过、根据您的答案、仪表放大器(仪表放大器)(例如 INA121)可能是更好的选择。

    此致、

    Peter