This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA117:SOIC 8

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432972/ina117-soic-8

器件型号:INA117

工具与软件:

原始 A 版本现在将转至修订版 B。 INA117KU

不同 Rev 的运算放大器的基准电阻存在差异。  修订版本 A 的值等于(+IN V3) R4..20K、(-IN V2) R5..21.1k… Rev B 电阻值等于..(+IN V3) R4..19K、(-IN V2) R5..20k。

数据表中看到的电气特性差异是由上述电阻值变化引起的(仍保持单位增益)、还是新的 Rev B 中存在工艺变化?  

电气特性变化:

共模输入阻抗  介于400k 至200k 之间

增益非线性0.0002%至0.0005%

最小 转换率为2V/us 至1.7V/us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我认为这些变化是由于 IC 芯片的变化造成的。  进行裸片更换的目标是降低成本并延长器件的可制造性。  执行此类更改时、目的是尽可能匹配性能、但会发生一些规格更改。  

    此致、艺术