This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:OPA928和 LMP7721:反馈电容器

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432861/lmp7721-opa928-and-lmp7721-feedback-cap

器件型号:LMP7721

工具与软件:

我有一个具有100M 和2G 反馈的跨阻电路。 我需要在有限的空间内添加一个电容器。 值为1300pF (或2700pf)和560pF。  

我通常选择聚苯乙烯、该材料在过去很受欢迎、但由于低温焊接要求、不再提供。 它必须符合 RoHS 标准、并且必须使用96焊料。  

我可以使用聚丙烯、但它看起来很笨重。

我愿意对最佳反馈电容器提出各种建议、该电容器结构紧凑、可用性高、漏电流低。 MICA 是否有任何优点?

R  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    云母实际上不是太坏的泄漏(作为一个高压器件),但晶体为基础,是非常微观的-所以任何应力或振动都会产生一个电荷(电压)。 我们始终使用 Sprague/CDE 600V 红色模制引线焊条。 Tek 和 HP 也使用了这些。 如果您留下较小的引线长度(几毫米)、有助于释放封装上的应力。

    聚苯乙烯往往具有一些三电效应-任何应力都会产生电压(比如苏打瓶)。

    聚丙烯排在第二位、但由于体积系数较低、因此聚丙烯体积较大。

    Teflon/PTFE 是最佳选择、但往往具有较小的值(<100pF)和较大的尺寸、因为它们往往用于微波功率放大器。

    我的研究结果是、较高电压(>200V)电容器的泄漏最低。 大多数钽和陶瓷基电容器都具有很大的泄漏电流、尤其是当您以较低的电压获得较小的尺寸时(使用外来电介质配方)。 简单越好...这就是最好的电容器更大的原因。

    低漏电技术已经问世多年了...因此我并不熟悉"最新"的电容器技术。 我会联系电容器制造商。