This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:应用检查

Guru**** 2619815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432907/lm2903-q1-application-check

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2903

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在分析其设计中的一个可能用例、其中 LM2903-Q1的 VCC 和输入未上电、但通过1k Ω 电阻器将输出上拉至5V。 您能否帮助检查此设计是否存在风险? 我的理解是输出级关断、5V 在额定电压范围内、应该没问题。 请分享您的建议、

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以的;绝对最大额定值允许这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett、

    输出为集电极开路。 在 LM2903未上电时、它将保持关闭状态。 没关系。