This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:加电时的输出行为

Guru**** 2758215 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432661/opa376-output-behavior-on-power-up

器件型号:OPA376

工具与软件:

你好的支持团队。

当电源启动时、以下波形作为输出行为是否正确?
(输出跟踪电源、达到5V 的上限、然后下降。)

VI (+)连接到传感器、而 OPA376是电压跟随器。

此致、

Higa

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部节点可能需要高达100us 的 OPA376 (在满足2.2V 的最小电源电压要求后)、才能在加电条件下正确收敛、直到运算放大器开环运行; 因此、其输出可能位于电源之间的任何位置。  实际上、上电时、Vout 可能会在其电源轨之间随机地来回跳跃。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marek-San

    感谢您的及时回复。

    我明白了。

    谢谢!

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 祝你好运。