This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183:电源电路。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428597/lm25183-power-supply-circuit

器件型号:LM25183

工具与软件:

LM25183用于创建电源电路。

输入:24VDC 输出:5VDC

在 IEC61000-4-4快速瞬态/突发测试中向输入施加噪声时、输出端将显示噪声波形。

是否有办法降低输出波形中的噪声?

请联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimihiko-San:

    感谢您发送编修。 您能否展示包含整个输入滤波器的完整原理图以及一些包括 VIN 和 Vout 在内的主要波形?

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao

    感谢您与我们联系。

    无法准备波形图像。

    输入取决于测试规范。

    Voltage(Level3):2000V

    脉冲:75

    突发周期:300ms

    突发持续时间:15ms

    测试时间:1分钟

    频率:5kHz、100kHz

    输出电压不是恒定的、有时会达到大约10V - 100V。

    此致、

    Yanagisawa Kimihiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimihiko-San:

    您是否附上了说明该问题的两张图片?  他们似乎是腐败的,我看不到他们。  从您的说明中可以看出、很抱歉、我不明白2000V 施加到电路的位置。 我想您不是说要向 VIN 引脚施加2000V 的电压、因为 IC 在 VIN 引脚上具有100V 的绝对最大额定电压。  您可以帮助澄清一下吗?

    此致、

    Youhao