This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:当我在 TINA 中对 OPA211运行温度分析时、会出现一个错误。

Guru**** 2619665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432205/opa211-when-i-run-a-temperature-analysis-of-the-opa211-in-tina-an-error-occurs

器件型号:OPA211

工具与软件:

"我尝试了导入 TINAOPAx211.lib 并执行有关 TINA 温度变化的直流分析。 但是、此过程中出现错误。 详细信息如下:

  • TINA 版本:9.3.150.328 SF-TI
  • 操作系统:Windows 11

感谢您的任何帮助或建议。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaaki、

    将模型放入 TINA 的最简单方法是下载  TINA 参考设计 参考设计是包含该模型的完整原理图、它可以立即运行。  我完成了此操作、并在 TINA 中成功运行了温度分析。  我还下载了  《OPA211 Tina 模型文件》、  解压缩了文件、并使用了它 "插入">"宏" 选择"File"以测试 LIB 文件。  这也起作用。  我使用 TI 当前提供的 TINA 版本:  https://www.ti.com/tool/TINA-TI .  我的操作系统是 Windows 11 Pro。  下面是仿真结果以及我使用的文件。

    e2e.ti.com/.../opa211-temperature.TSC

    我希望上述文件适用于您。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载完文件后、便能够成功执行温度分析。 非常感谢。