This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6462:需要备用

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6462, TLC2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432602/lmc6462-alternate-needed

器件型号:LMC6462
主题中讨论的其他器件: TLC2552

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户正在进行以下查询。 请提前告诉我您的想法和感谢!

"我们正努力应对 TI 器件的淘汰问题、希望您能有所帮助。

多年来、我们旗舰产品的有源滤波器中一直使用 LMC6462器件。 不幸的是、它们最近已在应用中所需的 DIP 封装中停产。 到目前为止、我已经尝试了 LMC6062IN/NOPB、LT1366CN8#PBF 和 LMC6482AIN/NOPB、但在我们的应用中 LMC6462均未起作用。 低功耗、低失调电压和轨到轨输出的组合似乎很难匹配。

对于我们可以尝试的器件、您有什么其他建议吗? 同样、该器件必须采用 DIP 或其他穿孔封装。"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco

    查找此器件的最佳方法是使用参数搜索。  遗憾的是、有时参数搜索会在搜索中列出"pdip"、但当您查看供货情况时、您会发现器件已过时。  下面的参数搜索显示了具有 PDIP 选项的大量器件。  其中一些选项仍在生产中。  一个可能的选择是 TLC2552。  该器件似乎符合您的要求、但失调电压可能过高。  我可以更深入地进行参数搜索、但我需要了解一些其他详细信息。   

    DIP 运算放大器搜索 

    以下是我需要了解的内容:

    • 电源电压范围
    • 最大失调电压  
    • 最大 IQ
    • 温漂或偏置电流是否重要?
    • 输入是否需要轨到轨?
    • 是否需要轨到轨输出?

    我不知道客户产品的体积是多少。  如果音量小、也许您可以使用 DIP 适配器 优势。

    此致、艺术