This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA350:关于双极电源的电平转换 GS 引脚的建议

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: INA350, TL331B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429250/ina350-suggestions-for-level-shifting-gs-pin-for-bipolar-supply

器件型号:INA350
主题中讨论的其他器件: TL331B

工具与软件:

大家好、我使用的是具有双极+/- 2.75V 电源的 INA350、但尝试使用一个3.3V GPIO 来控制 GS 引脚。 似乎为了实现逻辑低电平、我需要将 GS 驱动至-2.55V 以下。  

我摆弄一些使用晶体管的分立式电平转换器、这还未走运。 有什么建议吗?  令人惊讶的是、此器件不能与高于接地的逻辑电平连接。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    [quote userid="84002" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429250/ina350-suggestions-for-level-shifting-gs-pin-for-bipolar-supply 令人惊讶该部件无法与接地逻辑电平对接

    一般而言、GS 引脚有两个选项。 一种方法是使用 V-引脚作为基准、该基准通常接地。 无需额外的引脚。  另一种方法是添加接地引脚、该引脚将采取关断引脚或将引脚凸起到更大的封装。 此外、GS 引脚设置在应用设计中通常是固定的。

    INA350上的 GS 引脚需要为 V-以实现低增益、开路或高电平以实现更高增益。 关于 GS 引脚阻抗或阈值的其他信息很少。

    选项包括用于转换电压的线性放大器、模拟开关、逻辑转换门或分立式解决方案、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我没有找到良好的逻辑解决方案。 下面是一个 TL331B 比较器解决方案。 参考设置为1.2V、使其处于有效 VCM 范围内(这很重要)、请参阅数据表第8.2.2.1节"输入电压范围"  

    编辑:在任一电路上、可以在 GS 至+2.75V 之间添加一个上拉电阻器。 虽然不需要该引脚、但上拉电阻器的抗噪性更强、能够超过内部上拉电阻器的未知值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ron。 我来试一下这个电路。