Other Parts Discussed in Thread: TL064, TL074A, TL074H, TL064A
主题中讨论的其他器件:TL074A、 TL064A、TL064C 、TL064
工具与软件:
以下数据适用于 TL074A/B 和 TL064A/B、但不适用于 TL074H。我在哪里可以找到此信息? 我们的应用在单个装配体中使用数十种此类器件、在设计产品之前估计功耗非常重要...
1.电源电流与电源电压间的关系图(空载)
2、电源电流(Icc)(空载)规格
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TL064, TL074A, TL074H, TL064A
工具与软件:
以下数据适用于 TL074A/B 和 TL064A/B、但不适用于 TL074H。我在哪里可以找到此信息? 我们的应用在单个装配体中使用数十种此类器件、在设计产品之前估计功耗非常重要...
1.电源电流与电源电压间的关系图(空载)
2、电源电流(Icc)(空载)规格
谢谢。
好的、我可以看到 TL074H 的静态电流数据。 但我现在注意到、这张图表显示的是负载为10k (和+/-20V 电源)的 情况、而 TL064C 和 TL074C 图表显示的是空载条件下的电源电流(我们现在将其称为静态电流)。 这不是对等。 我将尝试在电源电流和它们使用的功率方面对版本进行严格比较。 TL064C 和 TL074H 之间似乎没有苹果对苹果的比较。 如何比较电源使用情况? 任何使用相同参数(主要是电源电压和负载)的数据点都可以。
好的,谢谢快速的答复。 数据的格式有所不同、因此很难理解。 它看起来像:
总而言之、TL07XH 是 TL07XC 的改进版本。 这里是一些一般参数比较...
我用通配符表示 TL074HI 比 TL064CD 便宜得多(并购买数万)。 并且 我不一定需要改进、也不需要关注功耗。 现在了解了所有信息、我们器件每个电源轨的功耗分别是40mA 和24 个 TL064CD 与140mA 和24个 TL074HI。 我们将坚持使用 TL064作为低功耗设备、尽管它既昂贵又劣效!